This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:SDK 工具套件中的哪个应用程序与 CC3200随附的 Android 应用程序配合使用?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/632825/cc3200-which-app-from-the-sdk-tool-kit-inacts-wit-the-android-app-supplied-with-cc3200

器件型号:CC3200

SDK 工具套件(C:\TI\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\example)中的哪个应用程序与 CC3200随附的 Android 应用程序进行交互? 我在 CC3200 Launchpad 上运行了 WLAN Station、它将连接到我的 WiFi 路由器并 Ping TI 的网站、但我需要让 Android 应用程序与 Launchpad 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    SimpleLink Starter Pro 应用程序用于配置 CC3200、例如使用 Provisioning_smartconfig 或 Provisioning_ap 示例。

    此致、
    Sarah