请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220S
尊敬的 TI 支持:
在 cc3220s 数据表的第63页上、有4个 GPIO 端口:
0x4000 0x4000 4FFF GPIO 端口 A0
0x4000 5000 0x4000 5FFF GPIO 端口 A1
0x4000 6000 0x4000 6FFF GPIO 端口 A2
0x4000 7000 0x4000 7FFF GPIO 端口 A3
各个 GPIO 引脚的映射方式如何? 例如、如何找到 GPIO_3的地址?
此外、它还说有27个 GPIO。 上述4个端口是如何构建的? 如何解码寻址方案?
谢谢、
David