This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:TCP 服务器挂起

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630615/cc3100boost-tcp-server-hangs

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

我将器件配置为 AP、并尝试让客户端与其连接、并从 CC3100板上运行的 TCP 服务器接收数据。

我无法成功执行此操作,并发现代码在 socket.c 中的行中挂起: sl_DRV_SYNC_OBJ_WAIT_FOREVER (&G)->ObjPool[ObjIdx].SyncObj);  

这是正确的行为吗? 服务器尝试对该调用执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是我犯了使用错误 IP 的愚蠢错误。 这似乎是正确的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucian、

    我很高兴您能让它正常工作! 我将关闭该线程。

    最棒的
    本·M