This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3120BOOST:错误 coote-2005

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630187/compiler-cc3120boost-error-coode--2005

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

我 将 cc3120boost 与 MSP432P401R 搭配使用、几周前就好了。 今天、当我尝试连接它时、它出现了错误。

[ERROR]-致命错误:检测到同步丢失 n
[line:853、error code:-2005] Device error、please refer "device errors codes" section in errors.h
网络终端-无法配置网络处理器

 我尝试通过 以下链接修复它:

e2e.ti.com/.../599048

但它不起作用

程序在"driverlib.c"中的跟后函数处停止

#if defined (__ICCARM __)
void cpu_wfi (void)

//
//等待下一个中断。
//
_asm (" wfi\n");

 请给我更多的建议来解决这个问题。

谢谢你  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是更多信息:
    CCS 版本:7.1.0.00016
    编译器版本:TI v17.3.0.STS
    SimpleLink MSP432 SDK WiFi 插件1.30.0.03
    SimpleLink MSP432 SDK 1.30.0.40
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且在我使用 UniFlash 时无法连接到 cc3120boost
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    您是否确认在创建中断处理程序时正确清除了中断?

    网站上提供了 SDK 的更新版本以及主机驱动程序的更新。 该问题应在最新版本中得到解决。 您能否进行测试以确保正常运行?

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了问题。

    我将代码复制到示例代码中、替换示例代码 、它正常工作。

    谢谢你