主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3100、 CC3120
您好!
我的客户对 CC3200有以下问题:
我们有一个使用 CC3200的应用、该应用由3.3V 电源供电、具有1MB 串行闪存。 源代码与 SDK v1.1.0和 Service Pack v1.0.10.0兼容。
-
是否有办法通过固件列出串行闪存中存在的文件名称和相关文件大小? 如果是、如何实现呢?
-
是否有办法列出串行闪存中的可用存储器块?
谢谢、
Chuchen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 CC3200有以下问题:
我们有一个使用 CC3200的应用、该应用由3.3V 电源供电、具有1MB 串行闪存。 源代码与 SDK v1.1.0和 Service Pack v1.0.10.0兼容。
是否有办法通过固件列出串行闪存中存在的文件名称和相关文件大小? 如果是、如何实现呢?
是否有办法列出串行闪存中的可用存储器块?
谢谢、
Chuchen
您好、Chuchen、
1、无法通过第1代器件的固件列出串行闪存中存在的文件和相关文件大小、但第2代器件可能会出现这种情况。 请参阅的第8.8.2和8.8.3节
2.可以、您可以使用 CCS Uniflash v3.4.1在第1代器件的串行闪存中列出可用的存储器块。 将 CC3200 Launchpad 连接到您的 PC 后、首先选择 New Configuration。 将连接设置为 CC3X 串行 UART 接口。 单击 List File System (列表文件系统)。
以下是我办公桌上的 CC3200输出示例:
[19:05:33]信息:>执行操作:ListFileSystem [19:05:33]信息:正在提取文件系统信息... [19:05:33]信息:串行闪存块大小:4096字节 [19:05:33]信息:串行闪存容量:256个块 [19:05:33]信息:文件开始大小失败总大小文件名 [19:05:33]信息:索引块[blks]安全[19 :05:33]信息:--- [19:05:33]信息:不适用05不适用5FATFS [19:05:33]信息:455是10/tmp/phy.cal [19:05:33]信息: [19:05:33]信息:闪存使用 [19:05:33]信息:--- [19:05:33]信息:已用空间:15个块 [19:05:33]信息:可用空间:241个块 [19:05:33]信息:存储器孔:[15-255] [19:05:33]信息:>正在执行操作:断开 [19:05:33]已返回操作 ListFileSystem。
此致、
Bryan Kahler