This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:iPhone6播放音乐声音不流畅

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621573/wl1831mod-iphone6-play-music-sound-is-not-smooth

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

1.A2DP 和 AVRP 连接到 iphone6.HF 连接到电话(vIVO y13l)。

2.发送 AVRCP 命令以播放手机端音乐

3.iPhone6播放音乐声音不流畅

4.bf FW log (55.rar)之后、5421行开始接收 A2DP 音频数据

e2e.ti.com/.../55.rar

6.有一些异常,这是问题的电话方面吗? 还是 wl1831问题?

例如、第5840行:5840 11:37:55.191 +0:01:06.944掉线原因:重发送=0、NO_buffers=0、LC_Handle=1、CELL_LMP=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关工程师。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以提供以下信息-
    a)从头完成固件日志。
    b)为每个连接设置的链接策略参数。

    此外、还有用于 A2DP 连接的'HCI_Flow_Specification'。 如果是,则选择的服务类型是什么。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hari Nagalla、

      a)以下66.rar file.e2e.ti.com/.../66.rar

    b)您必须询问是否设置了0x080d 的值?

    VIVO y13l:查看66.rar 文件6888行、

    6888 08/31/17 10:33:29.760 +0:02:43.978 0x00014D72 0x003F6AE9 HCI_Write_Link_Policy_Settings -->

    iPhone6:查看66.rar 文件9996 行,

    9996 08/31/17 10:34:07.522 +0:03:21.740 0x0001C392 0x0001E109 HCI_Write_Link_Policy_Settings -->

    此外、还有用于 A2DP 连接的'HCI_Flow_Specification'。 如果是,则选择的服务类型是什么。

    =>我们没有发送 HCI 的0x0810命令。意外的是,这种现象在播放开始后大约持续15秒,之后声音正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们查看了日志、以下是观察结果-
    a) WL18xx 似乎正处于散射网的状态、这可以解释数据包的丢弃/丢失。 我们推荐以下选项:
    -使用、HCI_Role_Discovery、检查角色、
    -如果是"保存"、则使用'HCI_Role_Change 更改为主器件
    -和问题(如果是主器件)、HCI_Link_policy 和 disallos 角色更改。

    B)另外、请使用提供给您的 P2.142补丁。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hari Nagalla、

      a)参见罗莱索。 RAR files.e2e.ti.com/.../roleswitch.rar

       不 允许 IPONE6交换机。

    5806 09/04/17 11:17:54.755 +0:02:09.122 0x0000F3E5 0x0037AB57 <-- HCI_Role_Change_Event

    5808 09/04/17 11:17:54.756 +0:02:09.123 0x0000F3E7 0x0037AB59 HCI_Switch_Role -->

    5842 09/04/17 11:17:54.822 +0:02:09.189 0x0000F422 0x0037AB94 LMP_INT_ACCEPTED 操作码= LMP_SWITCH_REQ、原因=不允许切换  

     b)请参阅2.142.rar 文件。  e2e.ti.com/.../2.142.rar

    问题 也存在。

    57029 10:13:03.538 +0:11:44.210 0x000898A1 0x00082B80 <-- HCI_Role_Change_Event

    58047 10:13:13.494 +0:11:54.166将接收到的数据包放入 bb_handle 6:pkt_type=3、l_ch=1、len=0

    58048 10:13:13.494 +0:11:54.166下降原因:重发送=0、NO_buffers=0、LC_Handle=1、CEILING_LMP=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、这种现象偶尔会发生。 例如、2.142.rar 文件14607行开始正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2017年9月4日凌晨3:37、回复