This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100是否适用于 WiFi 音乐流?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616089/cc3100-do-cc3100-is-suitable-for-wifi-music-streaming

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、TI 人、

 你好。

   我是否知道 CC3100是否适用于 WiFi 音乐流? 请提供最具余弦的解决方案/器件型号。

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC3100是一个合适的选择、CC3200和 CC3220也是如此。 有一个用于 CC3200的音频编解码器 BoosterPack、我认为您和您的客户会对此感兴趣。 有关更多信息、请单击此处

    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

     感谢您的分享。

    此致

    姜微吉