This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:cc3200

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/618273/cc3200-launchxl-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:TIDC-01002CC3220SF-LAUNCHXLCC3200

我正在使用  

适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLinkTm低于1GHz 传感器到云网关参考设计 TIDC-01002

我遵循了参考指南。我是安倍要使用本地供应网页执行步骤3.2.1.1.9.2。但在此之后,当我访问 我的网页时,我看到我没有 光感应器选项,并且我没有获得 PANID 和 CCORD addr.can 任何。 一个帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sneha -
    如果您要重新创建 TIDC-01002、则 CC3200 LaunchPad 不是要使用的正确 LP。 请使用 CC3220SF-LAUNCHXL、如该 TI 参考设计的配套资料中所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错误地键入了 cc3200其 cc3200sf