This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:带外部 MCU 的 CC3220?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616840/cc3220-cc3220-with-external-mcu

器件型号:CC3220

您好!

我们正在考虑使用 TI C3120和 C3220将 WiFi 连接添加到现有的嵌入式系统。 C3120可以连接到我们的现有系统、我们可以移植简单链接库来对其进行控制。

但 C3220是否也可以实现? 我们能否通过网络引擎从外部 MCU 进行通信?

如果不是、我们可以闪存的"现成" MCU 映像是否允许在外部 MCU 和网络引擎之间隧道化简单的链接命令

我们将保留内部 ARM M4、以便进一步应用能够实施其他协议。

谢谢、

Vivien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivien、

    您无法使用外部 MCU 直接与网络处理器进行通信。 SDK 不包含将单独的 MCU 与 CC3220连接的示例代码、以实现这一目的。

    此致、