This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:用于从 LaunchXL 流式传输音频的 Android 演示应用

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/615328/cc3200-launchxl-android-demo-application-for-streaming-audio-from-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

各位专家、您好、可以帮我。 我使用一 部 CC3200-LAUNCHXL + AudioBooster 和 Android 手机构建了一些系统。 我的系统的任务是通过 WiFi 将麦克风声音从 CC3200-LAUNCHXL 流式传输到 Android。  是否可以为此目的获取一些 Android 演示应用或 Android 应用的草图源代码?  

在这个论坛中、我获得了一些有关此内容的信息: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/447548/1607973#1607973 、但我在 Android 应用程序编程方面不是很好、我不知道会意识到这样的情况:

"您需要在 Android 应用中实现以下功能:

1. mDNS 发现、用于交换 IP 或在 Android 应用程序中使用静态 IP 和该 IP 的硬代码以及用于 UDP 连接的 LP 代码。
2. UDP 客户端/服务器
3.录音机  
4.音频播放器

"

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valerijus、

    很抱歉、我们没有使用 Android 手机进行音频蒸制的应用程序的源代码。 对应用程序进行编码非常重要、尤其是当应用程序必须与嵌入式系统连接时。

    如果应用程序是硬性要求、我强烈建议从一些基本教程和项目开始。

    您可以在此处找到一些 Android 培训资源:
    developer.android.com/.../index.html

    但是、如果应用并非硬性要求、并且允许使用两个嵌入式系统通过 WiFi 传输音频、我建议使用2个音频 Booster Pack 套件(www.ti.com/.../TIDC-CC3200AUDBOOST)。 提供了在两个 CC3200器件+音频 Booster 板之间开始流式传输所需的所有示例代码。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,Bryan,应用程序要求非常困难:)在这个问题之前,我分析了您提到的示例,并将 WiFi 音频流与两个带有音频增压器的 LP 进行了比较-电子设备工作正常,但任务稍有不同:)
    今天、我分析了互联网、如果发现一些有趣的博客: blog.nabto.com/.../
    GitHub 上提供了 cc3200源代码、GitHub 上提供了 Android 应用程序复制。 所述示例使用商用组件(NAbto)。
    如果有人对此主题有过了解-请在此处分享。

    谢谢。