This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:确认32.768kHz 精度

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/614952/cc3100mod-confirm-the-32-768khz-accuracy

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

请告诉我有关 CC3100MOD 内部时钟32.768kHz 精度的信息吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    遗憾的是、晶体被封装在模块中、因此无法使用示波器或频率计数器测量精度。 但是、CC3100MOD 包含与 CC3100 BoosterPack 上相同的晶体。 CC3100 BoosterPack BOM 上列出的晶体为 ABS07-32.768kHz-T 查看 包含 频率容差和"频率与温度特性"图的数据表。

    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kaka