器件型号:CC3220
工具/软件:Linux
尊敬的支持人员:
我将的代码从 cc3200移植到 cc3220、我使用套件 CC3220SF-LAUNCHXL、但当我打印时、日志中有如下所示的 erros
I CHECK MODE = SL_Start (0、0、0) ,MODE = 1, 如果为 true,则必须为0
请 向我提供有关端口成功的建议
谢谢
***开始***
电压为0mV
环状引脚值= 0
启动 RTC
启动 TimerGPIOTask
HttpServerAppTask 启动
AKFRESH
get_time:开始
启动 P
> Power DO2P main secWN!!!!
CC3tion
200版本=02.02.10
函数[ReadFileFromDevice]中第[254]行错误[-2005]
GET_APICANNOT READ _VALUE 15.
P2P ps_ip、eGET_API_HOSrror = 0
T_name:api.cinatic.com
GET_MQTT_VALUE:16
GET_MQTT_HOST_NAME:mqtt.cinatic.com
get_ntp_value:12.
GET_NTP_HOST_NAME:pool.ntp.org
GET_RMS_VALUE:25
GET_RMS_HOST_NAME:relay-monitor.cinatic.com
get_stun_value:16.
get_stun_host_name:stun.cinatic.com
设置 CAM 默认值:闪烁50 UD 0 LR 0震动300 kbps 帧速率15分辨率360
host_name = api.cinatic.com
MODE_GET_CONFIG_FAIL、错误=-10329
XXXXXX___取消注册
网络初始化开始
lRetVal_role_STA:0
lRetVal_SL_Stop:0
无法将设备配置为其默认状态
内部版本0.0.0.31.805306392.2.514.67174403.0.0.97.79
根据应用请求切换到 STA 模式
函数[Network_if_WifiSetMode]中第[164]行的错误[-2032]
函数[system_registration]中第[1090]行的错误[-2032]