This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:用于 CC3220MOD 的外部天线

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/612756/cc3220mod-external-antenna-for-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您是否可以将外部天线与 cc3220mod 配合使用并仍使用 TI 为此申请的 FCC 模块注册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我说外部时、我的意思是类似于鞭状天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我们拥有非常广泛的受支持天线列表、请参阅 CC3120用户指南(CC3220支持相同列表)中的第2.4节- www.ti.com/.../swru510.pdf
    如果您从列表中选择天线、则天线仍将在 FCC 认证范围内。
    如果您选择其他天线、请确保(1)天线类型相同、(2)增益应小于或等于(与列出的类似类型天线相同)、(3)带外行为应相似。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 您共享未列出的所述天线的文档需要额外认证。 这似乎与您关于使用相同配置和增益的说法相冲突。