This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:外部闪存 MX25R:是否有替代方案的想法?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/667219/cc3220moda-external-flash-mx25r-ideas-for-alternatives

器件型号:CC3220MODA

您好!

Farnell 和 Mouser 似乎都不销售任何 MX25R64闪存 IC。 这些是 LaunchPad/参考设计上的默认设计。
您能否推荐任何更易于购买且已经过测试/已知可正常工作的备选方案?

谢谢
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    闪存 MX25R6435位于:
    uk.rs-online.com/.../9142718
    www.digikey.com/.../en
    www.arrow.com/.../macronix-international

    (笑声) 这个供应商都可以、即使是对于一小部分芯片也是如此


    您可以在 www.ti.com/lit/an/swra515a/swra515a.pdf 上找到另一个推荐/测试的芯片

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan!
    很遗憾、RS 不是一个选项、因为德语版本只想向我发送50件(de.rs-online.com/.../)

    我找不到 swra515a.pdf;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    swra515a 的链接在我身边工作时没有任何问题。 在第1.1章中、建议使用以下闪存芯片:
    - MX25R3235FM1IL0
    - IS25LQ016B
    - IS25LQ032B

    注释至 RS。 您需要选择"Standardverpackung"。 在本例中为 MOQ 5件。

    1月