This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:#IICDC 2017在 CC3220SF LaunchPad 中初始化 WIFI

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665866/cc3220sf-launchxl-iicdc-2017-initializing-the-wifi-in-cc3220sf-launch-pad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFENERGIA

我们正在进行物联网项目、必须使用 cc3220sf launchpad 将数据发送到云。我需要知道如何在 cc3220sf launchpad 上初始化 wifi。请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhruva:

    这取决于您用于连接到云的协议。 CC3220 SDK 中包含许多有关连接到接入点的示例。
    首先、您还可以尝试 MQTT SimpleLink Academy 实验: dev.ti.com/.../

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Energia 和 cc3220sf launchpad 我必须使用内置 WiFi 模块初始化并连接到 WiFi 如何执行此操作至少可以让我知道如何启动向我发送文档、您可以说这取决于您用于连接到云的协议。 CC3220 SDK 中包含许多有关连接到接入点的示例。
    但要点是我无法发起、您的任何文档都不会提供该信息。 它仅为使用 SPI 协议连接的外部 Booster Pack 提供如何内置的功能。
    甚至软件串行库也不支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhruva:

    Energia 支持自己的软件。 如果您对他们的代码有疑问、请将问题发布到 Energia 论坛: forum.43oh.com/.../

    "Initiate (启动)"是什么意思? 我不确定您要查找什么信息。 有关我们的网络处理器的详细信息、请参阅 NWP 编程人员指南: http://www.ti.com/lit/swru455

    此致、
    Sarah