This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:多角色模式(AP+STA)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/663684/linux-wl1835mod-multi-role-mode-ap-sta

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在尝试扩展无人机摄像头隐藏 SSID (FC200_xxx)。

电话(无人机应用程序)<->[AP (wlan1)+STA (wlan0)]<->无人 机

因此、我决定使用 STA + AP。 我认为这基本上可以将隐藏的 SSID 扩展到我的手机

我关注这个 wiki

processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

这是我所做的  

sta_start.sh

我使用 iw 是因为

sta_connect-ex.sh 不允许我使用隐藏的 SSID 进行连接

所以

iw wlan0连接 FC200_xxx  

最后、我这么做了

udhcpc -i wlan0

wlan0不接收 IP、也不更新 DNS 服务器。

它显示了

正在发送发现..

正在发送发现..

正在发送发现..

是否有更好的方法来实现我的目标、例如 WDS?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    WiLink8不支持 WDS。 即使您创建的 AP 具有相同的 SSID,它也不会符合同一网络的条件,即两个网络都是独立的。 您可能可以使用 NAT/IP 转发来扩展网络、但这是我们在末尾尚未测试/实施的

    谢谢
    Saurabh