This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:2.4GHz SISO 配置的认证天线

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662614/wl1835mod-certified-antenna-for-2-4ghz-siso-configuration

器件型号:WL1835MOD

您好!

执行此处列出的认证天线- http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification#Certified_antenna_types 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 此处未显示/发布完整的问题。 问题是"在2.4MHz SISO 配置上、是否使用上述链接中提供的经认证天线对 WL1835MOD 进行了 FCC 认证测试?"

    此致
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    排印错误-其2.4GHz SISO 配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解该问题、但此表中列出的天线已通过认证、并且在使用其中一根天线时无需重新认证该模块。
    如果您使用 SISO20/40、MIMO、这并不重要。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eyal、它现在清除了。