This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将代码加载到 CC3220MODASF 的外部 SPI 闪存中

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/661209/load-code-into-the-external-spi-flash-of-cc3220modasf

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我们正在设计基于 CC3220MODASF 模块的新 PCB,请参阅 TI 文档。我发现此模块包含以下两个闪存:

1 -内部 闪存(1MB)。

2-外部 SPI 闪存(32MB)。

我的问题是:

我们应该使用 Uniflash 工具来存储代码(二进制文件)的外部 SPI 闪存(32MB)、还是应该在此模块中添加其他外部闪存?

此致、

FATRI Oussama

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220模块内部已集成 SPI 闪存芯片。 您不需要连接另一个芯片。

    1月