请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3120、 CC3220SF、 CC3220S、 CC3220R、 CC3200
问题1)
在教程中、在使用 CCS 刷写应用程序(项目0)之前、他们使用 uniflash 为 cc3220和 cc3120器件创建和刷写映像。
此图像有什么作用? 为什么我们需要这么做?
问题2)
cc3120和主机之间的通信是通过 SPI/UART 进行的。cc3120是否会检查来自主机的传入数据的 CRC?
问题3)
CC3220有3个版本。
CC3220SF:256KB RAM + 1MB XIP 闪存和应用级安全性
CC3220S:256KB RAM 和应用级安全性
CC3220R:256KB RAM
您能告诉我如何决定哪一个适合我的应用吗?