This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:Wi-Fi 测试

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD, CC3100MOD, CC3100, CC3120, CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/608663/cc3220mod-wi-fi-testing

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3100MODCC3100CC3120CC3200CC3200MOD

您好!

我已经获取了 CC3220MOD 的样片、但我不知道如何测试 Wi-Fi。 我没有找到任何用于测试 Wi-Fi 的命令集、无法找到 TCP 和 UDP 以及其他协议测试的应用手册。 请提供命令集链接和测试 Wi-Fi 和数据传输协议的应用手册。 我有另一个问题、是 CC3220MOD 中已有固件、或者我必须下载固件、如果我必须下载固件、请发送源代码下载过程。

谢谢、此致、

Muralidhar M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请下载 SDK - www.ti.com/.../simplelink-cc3220-sdk 。 但是、在开始使用 CC3220进行开发之前、您肯定应该购买 CC3220 LaunchPad (www.ti.com/.../cc3220sf-launchxlwww.ti.com/.../cc3220s-launchxl)。 如果没有 LaunchPad、您将会非常残忍地开始设计。

    但不要忘记、CC3220不仅是 WiFi 无线电、也是应用处理器。 您可以使用自己的功能将固件创建到 CC3220MOD 中。 对于 CC3220MOD、无需使用另一个处理器。 CC3220 "类似于 ESP32"。
    如果您只需要 WiFi 无线电模块、则应查找 CC3120MOD 或 CC3100MOD。 此模块可通过 SPI 或 UART 连接到主机 MCU、使用 SimpleLink 驱动程序可使用 WiFi 功能。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我们已经购买了 CC3220MODSF、但现在我们不想使用它的应用处理器。 我们可能会在将来使用。 现在、我们要测试基本的 Wi-Fi 测试。 是否可能仅使用 wi-fi 堆栈,如果可能,请提供仅测试 wi-fi 堆栈的过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这方面没有正式的办法。 您可以创建自己的固件、将 NWP 通信发送到 SPI、但对于从 CC3220开始的用户而言、这并不容易。 如需更多信息、请参阅 SDK 中的无线电工具。

    如果您只想使用 WiFi 模块、则应从 CC3120MOD 或 CC3100MOD 开始。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    我们希望将此模块与应用处理器结合使用、但我们对 Wi-Fi 的使用、编写代码时必须使用的语言以及  TCP、UDP 协议的命令等方面的疑问不多。 请提供 有关应用处理器如何与 Wi-Fi 堆栈连接的信息、并提供文档链接、 以阐明我们的疑虑。

    我还有一个问题、是否可以将任何其他控制器或处理器连接到 CC3220MOD?

    谢谢、此致、

    Muralidhar M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Muralidhar

    如果您按照 Hnz 的建议从 CC3220MOD 开始、则一定要考虑购买 LaunchPad 并从其开始。

    CC3100、CC3100MOD、CC3120、CC3120MOD -->网络处理器

    CC3200、CC3200MOD、CC3220、CC3220MOD -->网络处理器+应用处理器

    不过、如果您想将其与其他控制器配合使用、您可以使用 UART 或 SPI 进行连接。
    您可以为 CC3200构建自己的固件、该固件可执行所有与网络相关的部分、然后可以使用所选接口传递数据和命令。

    此外、若要为 TCP 和 UDP 的 CC3200构建固件、请下载 SDK 并在示例文件夹中找到
    tcp_socket 和 udp_socket

    www.ti.com/.../simplelink-cc3220-sdk

    此致
    Farhan