This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:WL1801MOD

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607766/linux-wl1801mod-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

观察到有时 WiFi 卡死且不工作。

在检查正常情况和故障情况后、我发现以下事件出现在故障情况中、并且由于相同的 WiFi 卡死且不工作。

3>CTRL-EVENT-SCAN-results

3>CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=内核类型=世界

3>CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=user type=country alpha2=GB

恢复:

重新启动后、DUT 正常工作。

请告诉我此类事件发生的时间以及事件发生后将发生的情况。

版本:

wpa_supplicant v2.5-devel (TI 代表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,请更新到最新的 R8.7 SP1并告知我们结果。
    software-dl.ti.com/.../release_notes_R8_7_SP1.html

    谢谢,Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能否提供有关 REG 域更改何时发生的更多详细信息?

    在浏览代码后,我发现 nl 驱动程序函数 nl80211_reg_change_event()将触发  wpa_supplicant_update_channel_list(),并且由于相同的事件即将发生。

    我知道它正在尝试更改信道(可能是当前信道拥挤或繁忙)、并且由于同一事件正在触发、但扫描之后也会触发、但在 wpa_cli 上看不到任何事件。

    您是否使用8.6SP1确认它们在处理此方案时存在错误、我需要尝试使用8.7SP1。

    请提供更多技术详细信息、以便我在迁移到新软件版本之前了解这些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Linux CRDA 是监管域代理: wireless.wiki.kernel.org/.../crda
    是否将管制域设置为 GB? 当您更新到 R8.7 SP1时,它将更新包括 CRDA 在内的所有组件。 请更新并重新检查。 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    谢谢,Saurabh