请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 您好!
我正在使用一些与 WiFi 网络相关的项目。 我使用 CC3120作为网络监听器。
在我的情况下、我需要监听 WLAN 并对来自某些客户端的探测器请求进行计数。 此外、我需要知道是否有与网络中的 AP 关联的客户端、如果 关联、我想知道客户端的 IP 地址。
我不熟悉 WiFi 监听、也不知道我应该捕获哪种帧类型。 我阅读了一些有关 WiFi 网络工作方式和帧类型的基本信息。
我想、如果我捕获关联响应帧、这意味着客户端已关联。
但是、如果我错过了该帧吗?
如何知道客户端已与 AP 关联?
如何知道客户端的 IP 地址?
可能有人可以帮助我吗? 或者共享一些与我的任务相关的信息?
谢谢。