This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1290NCZAD:使用裸金属操作系统或非操作系统编码方法将 WL1801MOD Wi-Fi 蓝牙模块与 TM4C1290NCZAD 连接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, TM4C1290NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/645497/ccs-tm4c1290nczad-interfacing-wl1801mod-wi-fi-bluetooth-module-with-tm4c1290nczad-in-bare-metel-os-or-a-non-os-coding-method

器件型号:TM4C1290NCZAD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我是 kishor、我现在正在从事一个新项目、 这个项目需要类似的接口

1.3.5 TFT LCD、带电阻式触摸屏

 2. USB 主机

3.以太网

Wi-Fi 蓝牙集成模块

我选择了控制器 TM4C1290NCZAD、并计划选择 WL1801作为 Wi-Fi 蓝牙模块。 但是、当我遇到 Code Composer Studio 时、我意识到 Wi-Fi 蓝牙模块没有代码实施。 因此、我恳请大家帮助我解决这个问题。 如果他们有任何代码库或有用链接、请发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在内部仅支持用于基于 Linux 的平台的 WiLink。
    其他类型的控制器/操作系统/非操作系统不受直接支持、需要通过第三方进行处理。

    AFAIK 没有现成的解决方案可用于您的 TivaTmC 系列微控制器和 wilink8蓝牙。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速重播、
    SIR、您是否能够建议一个支持多路复用器的控制器
    1.内置 LCD TFT 控制器,能够直接连接和驱动 RGB TFT LCD 显示屏,并可连接到接口
    2.电阻式触控面板
    Ethenet MAC 模块
    并支持 WL1801、
    再次感谢您的帮助 Kishor Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PFC-blockdiagram.pdf