This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MOD:3220和3200的向后兼容性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/643229/ccs-cc3220mod-backwards-compatibility-of-the-3220-and-the-3200

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3100CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

3220的 SDK 中内置的代码是否会与3200向后兼容?

Regareds、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    否、CC3220的代码与 CC3200不兼容。 API 从 CC3200更改为 CC3220。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的任何部分是否可与 CC3200重复使用? 在构建两个应用程序时有什么节省时间的方法?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很难回答您的问题、因为它取决于应用程序功能。 但是、如果 CC3220的应用是使用新的驱动程序设计的、则很难将代码移植到旧的 CC3200。 如果使用旧样式的 driverlib 创建应用 CC3220应用、则可以轻松地将与外设配合使用的代码移植到 CC3200。 SDK 中的所有示例均基于"新"驱动程序。 此外、在 SimpleLink 驱动程序中进行了许多更改、但许多 SL_ API 也保持不变。 取决于 CC3220应用中使用的 SL_ API。

    TI 正式支持从第一代(CC3100/CC3200)迁移到第二代(CC3120/CC3220)。 移植指南可从 dev.ti.com/.../SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html 获取

    我不确定 SimpleLink 团队是否内部未讨论过向后迁移。 我认为您应该直接联系 SimpleLink WiFi 支持团队。 请直接联系 Sarah、Ben、Shlomi 或 Josh。

    1月