请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
我们的定制板具有外部 WiFi 天线和板载芯片天线。 天线选择由 ANTSEL1和 ANTSEL2信号提供。
我无法找到如何从我的 c 程序中控制信号 ANTSEL1和 ANTSEL2。 加电时、这些引脚似乎自动配置为输出、它们似乎与 GPIO26和 GPIO27相关。 但是、我无法确定如何控制这两个信号。 可以帮帮我吗?
谢谢你。