Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 SDK CC3200SDK 1.3.0随附的"wifi 音频_app"、但我只有1个 CC3200 Launchpad。
要将 wifi 音频应用程序用作环回、我已按照以下步骤修改了代码:
1.Comment 在 main.c 中输出网络任务和扬声器任务
因为我不想使用密钥、所以我也注释掉控制任务。
main.c 中的 make g_ucMicStartFlag = 1、g_ucSpkrStartFlag = 1
我已经按照用户指南中的说明连接了主板、但在电脑中播放音乐时、无法听到连接到线性输出的耳机中的声音。
我们非常感谢您的帮助。
谢谢。
中奕迅