This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:在未连接闪存的情况下、Uniflash 可以获取版本号

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/637426/cc3100-can-uniflash-get-version-number-without-flash-connected

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

由于我们定制板的生产出错、闪存未正确连接。 是否仍然可以使用 Uniflash 执行任何操作来检查 UART 连接是否正常? 喜欢阅读版本?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huw、

    我认为即使没有功能正常的 sFlash、也可以使用 Get Version 命令。

    1月