主题中讨论的其他器件:CC3220SF
想知道是否已在与 DHCP 服务器崩溃挂起相关的线程上达到任何分辨率。 请参阅链接的主题...
Caleb
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../cc3220nwp.zipHiShlomi、
以下是我的调查结果和设置:
我有两个 CC3220SF、一个在单元 A 上、另一个在单元 B 上。单元 A 用作笔记本电脑的 AP、单元 B 作为基站连接。 笔记本电脑使用 DHCP 连接以获取 IP 地址。 单元 B 使用静态 IP 地址进行连接。
我发现、在现场一段时间后、客户在通过单元 A 的 AP 将单元 B 连接回笔记本电脑时遇到问题。 对退回的设备和工厂原装设备进行一些测试、我可以重现问题。
在单元 B 的某些连接/断开周期后、问题出现。通过强制连接并打开/关闭单元 B、我可以使 AP "锁定"。 (笔记本电脑也已连接、似乎是出现问题所需的连接。) 从 通过 UART 记录的主机处理器中、我看到 AP BSSID 似乎设置为0:0:0:0:0:0:0:0:0。 重置单元 B 不能解决问题。 断开笔记本电脑似乎可以解决问题。 当 AP 与另一个器件处于此状态时、我无法连接到该 AP。 我已使用引脚62输出捕获 AP (装置 A)的网络处理器日志文件。 我已附加此日志文件。
此致、
Caleb
您好 Caleb、
不确定日志中发生的确切位置(仅在末尾?)。
不管怎样、从日志中我可以看到、由于 NWP 有一个 MGMT 帧、因此单元 B 断开连接、但如果不查看监听器捕获、我无法知道是哪个帧。 您是否有能力采集一个?
对于使用 DHCP 的笔记本电脑、我可以看到它在 DHCP 过程中被拒绝、因为它使用的是 DHCPINFORM 选项、其 CIADDR 中的所有0 IP、但它的地址为有效地址10.5.1.2。 我不确定它是否与单元 B 问题相关。
此致、
Shlomi
e2e.ti.com/.../cc3220nwp_5F00_log_5F00_3.zipHiShomi、
我创建了日志。 在捕获 Wifi 监听器数据时、我去了一个没有太多 WiFi 干扰的地方。 还有两个额外的 Wireshark 文件、提供我在捕获过程中获得的"噪声"WiFi 信号。
另外、 在查看 NWP 日志文件(因为它在终端上打印)时、我注意到当我收到单元 B 未连接错误时、我将得到一个2英寸的长集、如下所示:
和('# BÝ& 72€%( 2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
2英寸
当装置 A AP 不接受装置 B 连接时、这种情况会重复出现。
我已经将来自主机处理器的日志数据放在这里、显示事件的顺序:
装置 A 引导:
单元 B 首先添加到单元 A 上的 AP: [WLAN 事件] STA 被添加到 AP:BSSID:C:B2:B7:7:15:74
笔记本电脑连接到单元 A:[ WLAN 事件]上的 AP STA 已添加到 AP:BSSID:28:B2:BD:7c:32:56
笔记本电脑获得 IP:[NetApp 事件] IP 租赁给客户端:IP=10.0.1.2
从单元 A 上的 AP 中删除了单元 B:[WLAN 事件]从 AP 中删除了 STA:BSSID:C:B2:B7:7:15:74
单元 B 将不会重新连接..... 显示错误 BSSID 0:0:0... 重置单元 B 不能解决问题。
从设备 A: [WLAN 事件]上的 AP 移除笔记本电脑从 AP 移除 STA:BSSID:28:B2:BD:7c:32:56
UINT B 重新连接: [WLAN 事件] STA 已添加到 AP:BSSID:C:B2:B7:7:15:74
笔记本电脑重新连接:[WLAN 事件] STA 已添加到 AP:BSSID:28:B2:BD:7c:32:56
断开笔记本电脑、允许单元 B 重新连接。 笔记本电脑将无问题地重新连接。
此致、
Caleb
您好 Caleb、
您是否仍然可以在单元 B 而非静态上使用 DHCP 进行测试? 即使使用 DHCP、您也知道分配给您的 IP 地址、因此我看不到使用静态 IP 的好理由。 如果在设备 B 断开连接时另一个工作站连接、并获得与您认为专用于您的静态 IP 相同的 IP 地址、该怎么办?
最好将单元 B NWP 日志与单元 A 并行。请执行此操作。
遗憾的是、日志是二进制的、您无法读取它。 只有在 TI、我们才能对其进行转换和解密。
此致、
Shlomi