This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:使用 TTLS 的 CC3235SF 安全连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749084/rtos-cc3235sf-secure-connection-using-ttls

主题中讨论的其他器件:CC3235SFCC3200

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我在项目中将 CC3235SF 用作 https 客户端。 我的网关服务器正在通过 TTLS 运行。

我可以在 CC3235SF 中看到 TLS/SSL 套接字选项、而不 是 TTLS。 是否有其他设备支持 TTLS?

如有任何答复,将不胜感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sudhamani -
    CC3200和 CC3220支持 EAP-TTLS (TLS 和 MSCHAPv2)、任何新器件也会包含这种功能。 您从何处获取信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!
    我知道这些器件支持 TTLS_MSCHAPv2和 TTLS_PSK 可扩展身份验证协议、该协议仅适用于 WPA_ENT 安全类型。 我将设备用作 https 客户端。 CC323x 器件正在连接到 WPA_WPA2安全类型接入点。 我询问了 SWRU534A 中记录的可用安全方法、如下所示。
    SSLv3:安全方法 SSL v3
    TLSv1:安全方法 TLS v1
    TLSv1_1:安全方法 TLS v1_1
    TLSv1_2:安全方法 TLS v1_2
    SSLv3_TLSv1_2:使用 SSLv3–TLS 1.2中可能的最高版本

    我在"移动"列表中看不到任何 TTLS 选项。
    我所理解的是 TTLS_MSCHAPv2和 TTLS_PSK 是适用于 cc323x 连接到的访问点的可扩展身份验证协议。 我的双倍字是作为套接字选项的可用安全方法、供客户端通过安全连接进行通信。
    如果我的理解不正确、请回答我的问题。

    BR-
    Sudhamani。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏丹-
    很抱歉、我们在美国度过了一个假期。
    我对此做了更多的检查-在您的情况下、您可以利用 SimpleLink 中的 TLS、并根据您的规范需求与您的服务器协商下一部分。 我们的器件不能为您所需的部分提供 API 或自动化。 根据我在本主题中所了解的内容,客户机可以,但不必通过 CA 签名的 PKI 证书鉴定到服务器。

    例如、在标准 TLS 过程(使用器件提供的功能)之后、将生成密钥材料、以便创建用于在后续数据阶段进行信息交换的加密安全隧道。