This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200:cc3200 LPDS

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749478/compiler-cc3200-cc3200-lpds

器件型号:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

当我在项目中使用 CC3200 LPDS 模式时、刻录过程中会出现一些问题:

通常、当我在代码中添加一个或两个变量时、CC3200的板通常可以在工程重新刻录后进入 LPDS 模式。但是、当我向工程中添加许多函数时、 刻录时、如果未对目标器件上的串行闪存进行格式化、我没有直接对目标器件上的串行闪存进行编程。 我发现 CC3200项目无法进入 LPDS 模式。但是、我首先对目标器件上的串行闪存进行格式化、然后对目标器件上的串行闪存进行编程。 CC3200项目可进入 LPDS 模式。 判断 CC3200项目是否可以进入 LPDS 模式的依据是时间是否可以正常打印日志。我不知道为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解您何时无法进入 LPDS。

    正确的方法是使用 Uniflah 对器件进行格式化和编程、然后重置器件。

    如果您将器件设置为进入 LPDS、则应该会在主电源上使用功率计看到它。

    SDK 上有一个 power_measurement 示例、用于演示如何设置 LPDS 模式。

    此致、

    Shlomi