This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:PHY 校准计数器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744080/cc3220-phy-calibration-counter

器件型号:CC3220

在我们的其中一款产品上、意外校准会大大缩短电池的预期寿命。  由于对校准的控制似乎是不可执行的、因此我们希望知道校准何时发生。

是否有可访问的校准计数器? 或读取重新启动时是否会触发校准的方法?

此外、在相关的注释中 、swru455e 中写入的校准可由服务包更新触发。 如果需要、是否会在即将推出的 Service Pack 的发行说明中明确注明?

编辑:另一个问题、在"正常"校准模式下使用 Uniflash 进行编程时、我是否应该在每次后续上电和复位时进行校准? 每个校准是否总是相同的? (如数据表中所述、 VBAT = 3.3V 时为~24ms 和450mA、 VBAT = 2.1V 时为670mA)

此致

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cedric、

    刷写器件时、可通过 Uniflash 选项控制校准。 请参阅我们的编程人员指南第3.8节(www.ti.com/.../swru455e.pdf)

    您有3种方法可以执行校准:
    正常
    触发
    一次性

    我们不会说明服务包是否会导致重新校准。 只有当服务包正在对 PHY 层执行更新时才会发生这种情况、这种情况很少见。 我们的发行说明应该告诉您是否有涉及 PHY 的更新。 我的建议是、在推出服务包更新之前、在一个器件上执行小测试、以查看您的器件是否重新校准、并确保您的器件仍然正常工作。

    在安全侧、如果您希望确保在器件运行时不会重新校准、iIwook at One-Time Calibration (一次性校准)。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VR、

    感谢您的响应、我们将使用一次性校准。

    此致、

    C é dric