This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:3.3V 电源轨上的噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693645/wl1835mod-noise-on-3-3v-power-rail

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 WL1835MOD 制作了电路板,他们发现 WL1835工作时,在 2 WL_SDIO_CLK 时隙之间的3.3V 电源线上有噪声。 下面是3.3V 电源轨上的测量值。

您能提供一些建议吗? 他们尝试更改具有足够电源电流的另一个电源、但结果仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI FAE /应用团队是否审查了电路板原理图?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hari:
    还没有、您能帮您进行审核吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    请直接向我发送电子邮件、我们可以开始审查流程。 我将关闭这里的线程。

    谢谢、
    Riz