请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
背景:
我正在使用 CC3220 SF Launchpad 对我们的定制板进行编程。 我们已将串行线路连接到、并已多次进行编程。 我甚至尝试过使用多个 LaunchPad 板和定制板。 它们在其他计算机上进行编程。
我最近在最新的操作系统上用全新的安装清理了 Mac OS 安装。 10.13.4.我的 SSD 也是新的。
问题:
我遇到了 Uniflash 版本4.2.2和4.3.1的问题。 我在 Windows 和 Mac OS x 上遇到相同的问题
当我单击"Program Image"(创建和编程)时
我几乎总是会遇到以下错误:操作失败:读取数据超时。
但是、如果我的机器 CPU 确实像执行视频转换一样被加载、那么它通常会起作用。 我怀疑 Uniflash 代码中存在时序问题。
我有时会遇到以下错误:操作失败:未处理异常:无法解码 JSON 对象。 关闭。
然后、我开始重新加载项目、该错误经常消失。 今天,这是我第一次尝试。