请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
我正在尝试重新配置 UniFlash 4.3.0项目以使用新的 MAC 地址。
我运行命令行"dslite.bat --mode cc3220 project reconfig --project_path --name --file "
我返回错误"Inavlid config"[SiC]
我的 reconfig.json 如下所示:
{"simplelink":{"macAddress":"11:22:33:44:55:66"}
我可能会出什么问题?