器件型号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经阅读了 SimpleLink_Gen1_TO_Gen2_SDK_Migration_Guide 并有一些疑问。 "附录一 参考移植代码"部分、其中讨论了包含一些文件以便于迁移。
附录一-1. Simplelink API 移植代码(sl_compat.h)
附录 I-2.1 OS 自适应接头(OSI.h)
附录 I-2.2 OS 自适应源(OS_POSIX.c)
我的问题是、我们是否只需将这些文件包含在 CC3200 SDK 的代码中? 它是否只能通过包含这些文件而不更改任何 API 来工作?
我还注意到 、CC3220 SDK 中的示例代码结构与 CC3200看起来截然不同。 那么、如果我只从 CC3200 SDK 导入示例、包括上述文件并进行编译、它会起作用吗? 或者需要进行一些其他更改? 我希望避免在新 的 CC3220 环境中从头开始编写应用代码。
另一个问题是、如果可以通过导入 CC3200 应用程序并包括上述文件(而不更改任何 API)直接迁移、可以在上面实施 AWS IoT 客户端吗? 或者、要实现 AWS 客户端、我们需要在新 的 CC3220 环境中从头开始编写应用程序?
此致
Sourajit