This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200 SDK 是否支持 IPv6协议

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685483/cc3200-does-cc3200-sdk-support-ipv6-protocol

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120

您好!

SimpleLink 堆栈中的 IPv6何时支持 CC3200是否有任何更新?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    CC3200不支持 IPv6。 据我所知、CC3200没有支持 IPv6的计划。 第2代设备(即 CC3220)支持 IPv6。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    CC3200和 CC3100支持 IPv4、CC3220和 CC3120支持 IPv4和 IPv6