This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:ADC 引脚编号混淆

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739008/cc3220moda-adc-pin-number-confusion

器件型号:CC3220MODA

尊敬的 TI:

我想澄清一下我对 ADC 引脚的困惑。 在 SDK (simplelink_cc32xx_sdk_2_20_00_10)中、ADC 的引脚编号为57、58、59、60、它与 CC3220产品匹配。 但是、在 CC3220MODA 文档中、ADC 引脚为47、48、49、50。 我   将 SDK 定义(ADCCC32XX_PIN_57_CH_0、ADCCC32XX_PIN_58_CH_1、ADCCC32XX_PIN_59_CH_2、ADCCC32XX_PIN_60_CH_3)与 CC3220MODA 一起使用、它似乎工作正常、但我想确认是否存在任何警告。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、这是可以的。 原因很简单。 模块内部是 QFN 芯片。 这意味着"软件"配置仍然与 QFN 芯片/例如相同 软件(引脚57)-> QFN (引脚57)-> MOD (引脚47)/。

    如何将 QFN 引脚映射到 MOD、请参阅数据表第4.2章。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 我觉得还可以、但想确认一下。

    谢谢、
    David