请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 您好!
我们正在开发 CC3120的主机驱动程序、MCU 通过 SPI 接口与 CC3120进行通信。
根据数据表、主机应下拉 NHCIB 引脚、然后拉为高电平以复位 CC3120。 从 CC3120接收 IRQ 后、主机应发送4字节同步模式、然后回读响应。 通过跟踪 SDK 中的源代码、主机驱动程序在发送4字节同步模式后立即发出 SPI 读取操作。 如果主机和 CC3120之间没有任何同步机制、当主机驱动程序发出 SPI 读取命令时、我们如何确保 CC3120的响应准备就绪?
顺便说一下、数据表显示 CC3120的最大 SPI 时钟为20MHz。 使 CC3120正常工作的最小 SPI 时钟是多少?
谢谢。
Todd