This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:从 CC3220S 过渡到 CC3220SF

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736773/cc3220-transitioning-from-cc3220s-to-cc3220sf

器件型号:CC3220

您好!

我的应用程序在 CC3220S 上运行、基于 cloud_ota 和 shadow_sample 示例。 目前、还剩下很少的存储器、因此我计划从 CC3220S 过渡到 CC3220SF。

我从未使用过 CC3220SF。

您能不能建议在此转换期间代码的重复使用级别是多少? 将代码从 CC3220S 移植到 CC3220SF 时、是否需要更改几条路径、或者会产生更大的影响? 如果您可以针对 cloud_ota 和 shadow_sample 示例进行专门注释、这将非常有帮助。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我没有此示例的经验、但您应该期望您的代码完全重复使用。 通常、您只需要修改链接器文件。 如果您直接通过代码写入固件映像、则需要将文件名/sys/mcuimg.bin 更改为/sys/mcuflashimg.bin. 我预计从 S 设备转换到 SF 设备将需要大约20分钟的工作时间:)。 可能需要在 Uniflash 中创建新工程、但我不确定。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan

    我是否也可以向您咨询有关我在本主题中的最后一个问题的宝贵建议?
    e2e.ti.com/.../2717711

    谢谢、
    David