器件型号:CC3220
大家好、
我正在 CC3220SLP 上测试下面的 WiFi 门锁参考设计、 发现有 一 个奇怪的现象、每5分钟反复重置一次电路板。 BTW、该函数工作正常、如 MQTT、SNTP、配置等
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-01005
下面是打印出来的内容、请提出可能导致该结果的原因?
(一
CC3220S Wi-Fi 电子锁演示示例版本:1.0.0
(一
芯片:0x30000018
MAC:2.0.0.0
PHY:2.2.0.6
NWP:3.7.0.1
ROM:0
主机:3.0.1.41
MAC 地址:F0:C7:7f:19:28:A1
(一
[网络线程]订阅主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[网络线程]订阅主题2:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[网络主题]发布主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockState
[网络线程]配置文件不存在
[Network Thread]、使用硬编码配置文件进行连接。
[网络接口]设备以站点模式启动
[WLAN 事件] STA 连接到 AP:alwirless2.4G、BSSID:B0:95:8e:3:1b:34
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.0.107,Gateway=192.168.0.1
[网络线程]器件已连接到 ALWirless2.4G
[网络线程]将时区设置为 GMT-6 (中国地区)
[网络线程]调用 SNTP
[网络主题]本地时间= 2018年10月9日18:15:06
[网络线程]器件时间为:第9天、第10天、2018年、第18小时、第15分钟、 第4秒
[网络线程]已成功设置 RTC!
CONNACK:
连接成功
[MQTT Thread]客户端已在/Broker/To/cc32xx/doorLock 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus 上订阅
[MQTT Thread]客户端在/cc3220/Doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA 上订阅
电桥断开
[网络线程]本地时间= 2018年10月9日18:20:16日星期二
器件因错误从 AP 断开连接。!!
[MQTT Thread]板载客户端已断开连接
[MQTT Thread]取消订阅主题/Broker/To/cc32xx/doorLock
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA
[MQTT Thread] MQTT 客户端句柄已删除
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[Network Thread]正在获取器件 UDID!
[网络接口]设备以站点模式启动
(一
CC3220S Wi-Fi 电子锁演示示例版本:1.0.0
(一
芯片:0x30000018
MAC:2.0.0.0
PHY:2.2.0.6
NWP:3.7.0.1
ROM:0
主机:3.0.1.41
MAC 地址:F0:C7:7f:19:28:A1
(一
[网络线程]订阅主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[网络线程]订阅主题2:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[网络主题]发布主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockState
[网络线程]配置文件不存在
[Network Thread]、使用硬编码配置文件进行连接。
[网络接口]设备以站点模式启动
[WLAN 事件] STA 连接到 AP:alwirless2.4G、BSSID:B0:95:8e:3:1b:34
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.0.107,Gateway=192.168.0.1
[网络线程]器件已连接到 ALWirless2.4G
[网络线程]将时区设置为 GMT-6 (中国地区)
[网络线程]调用 SNTP
[网络线程]本地时间= 2018年10月9日18:21:19日星期二
[网络线程]器件时间为:第9天、第10天、2018年、第18小时、第21分钟、 第19秒
[网络线程]已成功设置 RTC!
CONNACK:
连接成功
[MQTT Thread]客户端已在/Broker/To/cc32xx/doorLock 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus 上订阅
[MQTT Thread]客户端在/cc3220/Doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA 上订阅
电桥断开
[网络主题]本地时间= 2018年10月9日18:26:30
器件因错误从 AP 断开连接。!!
[MQTT Thread]板载客户端已断开连接
[MQTT Thread]取消订阅主题/Broker/To/cc32xx/doorLock
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA
[MQTT Thread] MQTT 客户端句柄已删除
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[Network Thread]正在获取器件 UDID!
[网络接口]设备以站点模式启动
(一
CC3220S Wi-Fi 电子锁演示示例版本:1.0.0
(一
芯片:0x30000018
MAC:2.0.0.0
PHY:2.2.0.6
NWP:3.7.0.1
ROM:0
主机:3.0.1.41
MAC 地址:F0:C7:7f:19:28:A1
(一
[网络线程]订阅主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[网络线程]订阅主题2:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[网络主题]发布主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockState
[网络线程]配置文件不存在
[Network Thread]、使用硬编码配置文件进行连接。
[网络接口]设备以站点模式启动
[WLAN 事件] STA 连接到 AP:alwirless2.4G、BSSID:B0:95:8e:3:1b:34
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.0.107,Gateway=192.168.0.1
[网络线程]器件已连接到 ALWirless2.4G
[网络线程]将时区设置为 GMT-6 (中国地区)
[网络线程]调用 SNTP
[网络主题]本地时间= 2018年10月9日18:27:34
[网络线程]器件时间为:第9天、第10周星期一、2018年、第18小时、最少27分钟、 第33秒
[网络线程]已成功设置 RTC!
CONNACK:
连接成功
[MQTT Thread]客户端已在/Broker/To/cc32xx/doorLock 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus 上订阅
[MQTT Thread]客户端在/cc3220/Doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA 上订阅
电桥断开
[网络线程]本地时间= 2018年10月9日18:32:44日星期二
器件因错误从 AP 断开连接。!!
[MQTT Thread]板载客户端已断开连接
[MQTT Thread]取消订阅主题/Broker/To/cc32xx/doorLock
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA
[MQTT Thread] MQTT 客户端句柄已删除
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[Network Thread]正在获取器件 UDID!
[网络接口]设备以站点模式启动
(一
CC3220S Wi-Fi 电子锁演示示例版本:1.0.0
(一
芯片:0x30000018
MAC:2.0.0.0
PHY:2.2.0.6
NWP:3.7.0.1
ROM:0
主机:3.0.1.41
MAC 地址:F0:C7:7f:19:28:A1
(一
[网络线程]订阅主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[网络线程]订阅主题2:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[网络主题]发布主题1:/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockState
[网络线程]配置文件不存在
[Network Thread]、使用硬编码配置文件进行连接。
[网络接口]设备以站点模式启动
[WLAN 事件] STA 连接到 AP:alwirless2.4G、BSSID:B0:95:8e:3:1b:34
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.0.107,Gateway=192.168.0.1
[网络线程]器件已连接到 ALWirless2.4G
[网络线程]将时区设置为 GMT-6 (中国地区)
[网络线程]调用 SNTP
[网络主题]本地时间= 2018年10月9日18:34:41
[网络线程]器件时间为:第9天、第10周星期一、2018年、第18小时、第34分钟、 第39秒
[网络线程]已成功设置 RTC!
CONNACK:
连接成功
[MQTT Thread]客户端已在/Broker/To/cc32xx/doorLock 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl 上订阅
[MQTT Thread]客户端已在/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus 上订阅
[MQTT Thread]客户端在/cc3220/Doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA 上订阅
电桥断开
[网络线程]本地时间= 2018年10月9日18:39:50
器件因错误从 AP 断开连接。!!
[MQTT Thread]板载客户端已断开连接
[MQTT Thread]取消订阅主题/Broker/To/cc32xx/doorLock
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockControl
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockStatus
[MQTT Thread]取消订阅主题/cc3220/doorlock/aeb1841d23c6b1970898d92ebe13d5e/LockOTA
[MQTT Thread] MQTT 客户端句柄已删除
[MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化
[Network Thread]正在获取器件 UDID!
[网络接口]设备以站点模式启动