请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1805MOD 您好!
我想了解如何在 WL1805MOD 的输出2G4_ANT2_W 上计算建议的三通滤波器。
(见 https://datasheet.octopart.com/WL180...t-33026339.pdf ;第30页)
由于天线的输入阻抗被称为50Ω Ω、引脚2G4_ANT2_W 的输出阻抗也是如此、如果不用于阻抗匹配、该滤波器的用途是什么?
下面 是实际三通滤波器的频率响应模拟:
如何获得8pF、10pF 和1.1nH 值? 它们是否重要,或者它们是否可以稍微移动(移动几%)?
提前感谢您的帮助