This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:关于外部闪存

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735229/cc3220-about-external-flash

器件型号:CC3220

您好!

我在设计中使用的是 CC3220SF、内部闪存足以满足代码要求、我对此有疑问

  1. 是否可以在没有外部 S-Flash 的情况下运行 SOC?
  2. 如果有可能、我可以将 S-Flash 引脚用于其他用途吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 如果没有外部闪存、则无法使用 CC3220SF。

    1月