This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S 无线电工具

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734954/cc3220s-launchxl-cc3220s-radiotool

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3220S

你(们)好  

我正在使用 Radiotool 为我的定制板执行射频测试。
我定期按照 CLI 命令示例测试 TX 连续(2s)、TX 封包化(2s)和 RX (2s)

我用于测试的命令。

1.:TX 连续::CC3120通过 UART:通道1::54Mbps OFDM:::最大功率:::数据包大小1400字节::目标 MAC 地址
01:23:45:67:89:AB:::无限量的数据包::长前导码:::所有0模式::10秒测试时间
RadioToolCLI.exe -X1 -P7 -B115200 -T -Z1 -C1 -M13 -W0 -L1400 -A 0123456789AB -n0 -e0 -r0 -t10
2.:TX 封包化::通过 UART 的 CC3220::通道1::1Mbps DSSS:::最大功率:::数据包大小512字节::目标 MAC 地址
EE:EE:EE:EE:0E:EE :100ms 延迟:::长前导码::增量模式
RadioToolCLI.exe -X2 -P7 -B115200 -T -Z2 -C1 -M1 -W0 -l512 -A EEEEEEEEEE0EEE -n0 -e0 -R1 -T10

3.::RX ::CC3120 via UART ::通道6::show as number of packets ::::20 seconds testing time :::仅在结束时报告统计信息
RadioToolCLI.exe -X1 -P7 -B115200 -C6 -R -T20

如果我在 cc3220s launchpad 上运行代码、它可以正常工作。

但是、即使使用相同的映像文件、它也无法在我的电路板上正常工作。 在几个周期后、我的板将停止对命令的响应。

我使用的板使用我的应用程序代码运行良好、可以与我的服务器通信。  

此致

Nicky



我在几个周期后找到了芯片停止响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    您是否尝试增加延迟?
    您是否在测试运行时检查了电源轨?
    您是否尝试更改数据包大小并查看是否发生了任何不同的情况?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    您是否尝试增加延迟?
    它以低速率运行、我在每次测试之间有2秒的间隔

    您是否在测试运行时检查了电源轨?
    电源正常、我在整个测试期间进行了监控。

    您是否尝试更改数据包大小并查看是否发生了任何不同的情况?
    我发现它仅在 RX 测试期间挂起。 如果我禁用 RX 测试、它可以长时间运行。
    当它挂起时、它在接收到第5行的时间戳后停止。
    返回消息还包含一条附加消息"UART received light 77"

    此致
    Nicky