Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 您好!
我的理解是、CC3200MOD (R1)的生产版本具有256KB SRAM。 我们希望为 SRAM_CODE 和 SRAM_DATA 使用完整的256 KB 空间。 我还了解引导加载程序可以使用最低16KB 的 SRAM。 如果我们不想实现 OTA 更新、ROM 中的引导加载程序代码是否仍然需要使用底部的16 KB SRAM 进行引导加载? 还是可以将其用于 SRAM_CODE 或 SRAM_DATA?
谢谢、
Dave