主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我将 CC3220MODASF Launchpad 与 MQTT_CLIENT_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 一起使用 、使用计算机上的蚊虫代理在本地服务器上发送数据。 我将向蚊子发送时间戳并保存这些数据。 此外、我使用的服务器具有默认配置、但 QoS 设置为2
我添加了一些 GPIO 以从机器端获取输入、现在我将数据从 launchpad 发送到中介程序。
但是,在启动会话后,它最多会在2天内将数据发送到服务器,然后 launchpad 客户端从 adosbto 代理断开连接。
之前、它在5-7分钟内断开连接、因此我在发布关于主题的消息后释放了程序中分配的内存。
在断开连接之前,它会在命令行中的 kosbto broker cmd 窗口中打印以下消息
-客户端 已超过超时、断开连接
-客户机 d436398c098c 上的套接字错误,正在断开连接。
这是我修改过的 c 文件: e2e.ti.com/.../4188.mqtt_5F00_client_5F00_app.c