请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我现在有疑问。 为了节省 RAM 空间、请使用外部 ROM 中的外设驱动程序接口。 根据 SWRU464文档6.2说明、SDK 使用 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04版本、修改并重新编译 SDK 中的相关库及其自己的项目。 运行新的 bin 文件时(烧录 bin 文件时,服务包 bin 文件一起烧录),会出现一些奇怪的问题,例如在操作期间突然重新启动,调用 MAP_PRCMHibernateCycleTrigger()接口时,该接口被卡住, 在电源再次关闭后、它是接口运行后的状态。 造成这种情况的原因是什么?
ROM 中的 driverlib 库与 RAM 中的 driverlib 库是否相同、或者是否存在差异? 如果是、是否有任何文档?