This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 DriverLib 与 CC3220 SDK

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732710/cc3200-cc3200-driverlib-vs-cc3220-sdk

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我将启动一个新项目、并且必须在 cc3200和 cc3220之间进行选择。

1-我尝试了 cc3200的示例代码、它的 driverLib 库是 ROM 映射的。 在任何地方都有 driverLib 的源代码吗? 最新版本的 driverLib 为1.3、并于2017年2月14日发布、那么是否会有新版本?

2-我看到有适用于 cc3220的 Simplelink SDK,而且更新了。 它的 ROM 映射是否像 driverLib?  它是否更适合软件支持?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC3200、用作使用 driverlib 的外设库。 此库在 ROM 中可用、但也可以映射到代码部分。 可在 CC3200 SDK (\cc3200-sdk\driverlib\)中找到 driverlib 的源代码。

    2.在第二代 SimpleLink WiFi 器件中、作为使用 TI 驱动程序的默认外设库。 TI 驱动程序是具有更高层次抽象的库、允许在 SimpleLink 平台中的器件之间移植代码。 但是、与任何更高级别的库一样、存在一些缺点。 与 driverlib 相比、TI 驱动程序需要的资源和功能更少、限制性更强。 在 CC3220、TI 驱动程序得到官方支持、但 driverlib 仍然存在、并且几乎与 CC3200的 driverlib 相同。 事实上、TI 驱动程序使用内部 driverlib。

    BTW... 如果要启动新项目、应选择 CC3220。 以同样的价格,它要好得多。 尤其是 CC3220SF 是一款出色的器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息!