This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:Energia 中的 CC3220S SLFS 函数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726681/cc3220s-launchxl-cc3220s-slfs-function-in-energia

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3220S

 Energia 中 WiFiMKII 的 CC3220 SLFS 示例是由无 SLFS 源代码导致的编译器错误。

请参阅论坛使用 sl_FsOpen(),.... 操作。与"github.com/.../1005"有同样的问题。

我在43oh 上发布了帖子、但没有回复。  

Dose、有人找到了答案、或者如何在 Energia 中使用适用于 CC3220S 的 SLFS?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果是这样、我将有一段自由时间、我可以查看它。 但没有任何希望。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    快速浏览后、我看到 SLFS.CPP 有什么问题。 需要重写此库以支持 CC3220中的 SL_ API。 不幸的是,由于忙碌,我在不久的将来无法做到这一点。 抱歉。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回复。
    对于此主题、您是否在日程安排或建议中进行了安排?

    谢谢!
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我没有参与 Energia 项目、也没有将 Energia 用于我的项目。

    老实说、我正在参加一些免费项目、我没有时间去另一个项目。 如果我看到有任何挑战、这对我也很重要。 不幸的是,在这样的库中重新编写 API 对我来说并不有趣:(

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我明白了。 感谢您的友好回复。

    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 TI 员工可以帮助解决该问题?