This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:有双频带5GHz MCU

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/730422/cc3220-is-there-a-dual-band-5ghz-mcu

器件型号:CC3220

是否有双频带2.4/5GHz WiFi MCU (CC5220)可用或正在使用中?

或者可以将我指向该人或信息。

谢谢、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    CC3220不支持5GHz WiFi (例如 IEEE 802.11a)。 目前、不提供支持双频带的 SimpleLink WiFi 器件。

    如果您是公司客户、您可以联系您的 TI 代表。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我是 CORP 客户、但我如何才能获得 TI 代表

    谢谢、Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您可以通过销售渠道(例如当地经销商)联系 TI。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我没有本地经销商、您能否提供一个我可以联系的列表?

    我的两个器件分销商都表示他们没有 TI 销售代表的客户联系信息。



    谢谢、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    请等待 TI 方面的回答。 我希望他们能为您提供如何联系销售办事处的信息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    除非网络上已经有关于即将推出的器件的信息、否则我们无法向您提供这些器件的相关信息。

    亚伦