This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220上的 CW 模式

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/729530/cc3220-cw-mode-on-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

过去、我们在 CC3220上使用了 CW 模式以及无线电工具。 我看到这些可用于函数 sl_WlanSetMode()的选项: role_STA、role_AP 和 role_p2p。  是否还提供了使用此功能选择"CW 模式"的选项?

提前感谢您的帮助!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    此选项仅适用于收发器模式、不适用于连接模式(AP、STA 等)。 收发器模式在 www.ti.com/.../swru455 的第12章中进行了说明。

    1月